Tecnología de soldadura

En sentido amplio, soldar engloba todos los procesos por los que un medio sólido se funde y adhiere a un segundo componente durante el endurecimiento posterior, formando, por norma general, un material compuesto mediante, por ejemplo, la fusión de metales. En algunos procesos modernos, solo se fusiona uno de los dos componentes mediante, por ejemplo, ultrasonido, y la deformación crea una conexión positiva con el segundo componente.

La tecnología de soldadura por pernos prisioneros se emplea para soldar elementos de fijación, como pernos prisioneros y casquillos roscados, pasadores de soldadura, tapones planos y clavos de aislamiento sobre superficies metálicas. 

La gran ventaja de esta técnica consiste en el calentamiento local a corto plazo durante el proceso de ajuste: los cambios en materiales y de carácter geométrico se reducen al mínimo; asimismo, deja de ser necesario taladrar, punzonar, roscar, encolar o remachar. Para una instalación segura y fiable, también ofrecemos una amplia selección de máquinas modernas de soldadura.

 

Suministramos distintos productos y pernos prisioneros de soldadura de marca, entre los que se incluyen los siguientes:

 

FASTEKS® WELKO

Sistemas de soldadura con pernos prisioneros

 MultiMaterial Welding

Soldadura ultrasónica de elementos de fijación termoplásticos

 

 

 

 

 

Es posible que los productos que se mencionan aquí no estén disponibles en todos los países. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.