Cooperazione con cobots automatizzati

Per i compiti complessi ad alta precisione o monotoni, il supporto di robot collaborativi (Cobot) può alleggerire il carico di lavoro dei lavoratori e aumentare la produttività.

Vantaggi dell'utilizzo di robot collaborativi:

  • Aumento della produttività grazie al lavoro a valore aggiunto
  • Riduzione al minimo degli errori
  • Sicurezza del processo per quanto riguarda l'accuratezza
  • Evitare la monotonia nel lavoro del dipendente

Integrazione di robot collaborativi

I cobot sono controllati dal sistema, come un cacciavite. I programmi vengono appresi e programmati tramite il software del robot. Il Cobot riceve il segnale per l'esecuzione del lavoro nella fase di lavoro corrispondente. Se siete interessati all'integrazione di robot collaborativi nella vostra produzione, saremo lieti di consigliarvi..

Contattateci per un primo colloquio non vincolante

Cobot

Assemblaggio:

L'assemblaggio da parte del Cobot aumenta la velocità di produzione e garantisce una qualità costante.

Cobot1

Prelievo e posizionamento:

La precisione costante aumenta l'accuratezza del processo.

Cobot 2

Incollaggio:

I robot elaborano la quantità di adesivo definita e la applicano con una pressione uniforme.

Cobot 3

Lucidatura:

Le superfici vengono lucidate uniformemente e levigate.