Gli avvitatori elettrici industriali Kolver con controllo della coppia e dell'angolo sono rinomati per la loro durata, le prestazioni superiori e la ripetibilità.
Avvitatori Kolver
Parametrizzazione dei sistemi di avvitamento

Avvitatore a stelo con sensore
Il K-Ducer è un sistema di avvitatura intelligente e trasduttivo per le vostre operazioni di avvitatura. Avvitamento di coppia ad alta precisione con monitoraggio dell'angolo. Il trasduttore integrato garantisce un serraggio perfetto con un'elevata ripetibilità.

Avvitatore dritto a corrente controllata
Gli strumenti sono collegati al sistema tramite segnali I/O (input/output). Il feedback contiene informazioni sul numero e la tipologia di collegamento. I programmi di avvitamento vengono impostati tramite l'unità di controllo. La parametrizzazione dell'intensità di corrente, che fa scattare lo spegnimento, avviene nel punto di avvitamento.int.

Bracci di reazione
Per garantire la sicurezza degli operatori e aumentare la produttività, quando la coppia di serraggio è superiore a 4 Nm, è necessario un braccio di reazione. Sono disponibili bracci di coppia per il solo mantenimento dell'utensile. Sono inoltre disponibili bracci con sensori di posizione per rilevare la posizione specifica di avvitamento. I punti di avvitamento possono essere memorizzati nel sistema in modo da garantirne la tracciabilità.

Avete già un avvitatore / una rivettatrice
Se possedete già degli avvitatori o delle rivettatrici, saremo lieti di verificare per voi se si possono integrare nel sistema.
Non esitate a contattarci per una verifica non vincolante delle possibilità:
smartfactoryassembly@bossard.com, Tel. +39 0331 93701 o utilizzate il modulo di contatto