คุณภาพของบอสสาร์ด 

 

รายละเอียดด้านคุณภาพ - AS 9120 / ISO 9001

คุณภาพพิเศษ บริการพิเศษ การปฏิบัติพิเศษ

บอสสาร์ดประเทศสหรัซอเมริกาพยายามจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพซึ่งเกินความคาดหมายของทั้งลูกค้าภายในและภายนอก เราทำให้ลูกค้าพึงพอใจด้วยการพัฒนาพนักงานและเทคนิคการบริหารจัดการเชิงรุก

เราเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ผ่านการรับรอง AS 9120 / ISO 9001 ด้วยตัวยึดและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์  

 

ดูรายละเอียดของราที่นี่: Bossard Download Center / รบรองคุณภาพพ 

นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

Bossard, Inc. ทำงานอย่างกระตือรือร้นกับผู้ผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตาม European Union Environmental Directive เราติดดตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้:

 

RoHS

RoHS is the Restriction on Hazardous Substances directive. It is a directive from the European Union (EU). and it bans the use of certain substances used in the making of electrical and electronic equipment after July 2006. Major substances:

1.Lead (PB)

2.Cadmium (Cd) 3.Mercury (Hg)

4.Polybrominated biphenyls (PBB's)

5.Polybrominated diphenyl ethers (PBDE's)

6. Hexavalent chromium

7.Bis (2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP)

8.Benzyl butyl phthalate (BBP) 9.Dibutyl phthalate (DBP)

10.Diisobutyl phthalate (DIBP)

The RoHS directive is always evolving and you can review the current directive and information by clicking on the RoHS link above.

 

REACH

REACH is the European Regulation on Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of chemicals in the EU. REACH ทำงานด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ในที่มีสารเคมี ข้อกำหนดออกมาเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทในเครือของราปฏิบัติตามมาตรฐาน REACH

ที่บอสสาร์ด เรายังคงซึ่งกระบวนการอย่างสม่ำแสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรารักษาสิ่งแวดล้อม ทีมของเราและลูกค้าของเราปลอดภัย เราจึงมีการสร้างขั้นตอนในการจัดเก็บเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินที่เป็นขยะอันตราย กรุณาเข้าดูลิงก์ REACH เพื่อศึกษาข้อกำหนดในปัจจุบันและอัพเดตข้อบังคับใช้ REACH